990-5910G-031

Starta UPS-systemet från Av-läget

OBS: Använd denna metod för att starta en UPS-enhet från Av-läget utan någon tillförd last. Om du startar UPS-enheten med last som tillförs via MBB eller IMB, följ då metoden som beskrivs i Uppstart av UPS-system från underhållsbypassdrift.
  1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB.
    Skärmen aktiveras. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
  3. Stäng batterifrånkopplingsenheterna (om sådana finns).
  4. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
  5. Stäng frånkopplingsenheten för systemisolering SIB (om sådan finns).
  6. Slå på växelriktaren genom att trycka på växelriktarens PÅ-knapp på kontrollboxen eller genom att följa Sätt på växelriktaren.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.