990-5910F-011

UPS-järjestelmän käynnistäminen Sammutettu-tilasta

HUOMAUTUS: Käynnistä UPS näillä ohjeilla Sammutettu-tilasta ilman varattua kuormaa. Jos käynnistät UPSin ulkoisen tai sisäisen huolto-ohituskatkaisijan kautta varatulla kuormalla, noudata kohdassa UPS-järjestelmän käynnistäminen huolto-ohituskäytöstä annettuja ohjeita.
  1. Sulje yksikön syöttökatkaisija (UIB).
    Näyttö menee päälle. Uudelleenkäynnistyssekvenssi kestää noin kolme minuuttia.
  2. Sulje staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB), jos se on käytössä.
  3. Sulje akkukatkaisijat, jos ne ovat käytössä.
  4. Sulje yksikön lähtökatkaisija (UOB).
  5. Sulje järjestelmän erotinkatkaisija, jos järjestelmässä on sellainen.
  6. Kytke vaihtosuuntaaja päälle hallintakaapin vaihtosuuntaajan ON-painikkeesta tai kohdan Vaihtosuuntaajan käynnistäminen ohjeilla.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.