990-5913D-005

Vorbereitung der Verkabelung

  1. Öffnen Sie die Tür(en). Bei GVSCBC10A2 und GVSCBC10B2 öffnen Sie die linke Tür durch Entfernen der beiden Schrauben.
  2. Blockieren/verriegeln Sie den Batterieschalter in der Position „OFF“ (Aus).
  3. Entfernen Sie die Schutzplatten des Schalters.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Entfernen Sie die Baugruppe mit den Kupferleisten/-kabeln aus dem klassischen Batterieschrank. Bewahren Sie sie für die Verbindung der Batterien untereinander auf – siehe Anschließen der Leistungskabel.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?