990-91141L-025

Opcje konfiguracji

  • Kompaktowa konstrukcja, technologia wysokiej gęstości i modułowa struktura

  • Pojedyncze lub podwójne zasilanie

  • Do 4+0 zasilaczy UPS pracujących równolegle dla pojemności

  • Do 3+1 zasilaczy UPS pracujących równolegle dla nadmiarowości

  • Standardowe prowadzenie kabli od tyłu lub góry

  • Tryb EKO

  • Tryb eConversion

  • Zgodność z EcoStruxure IT

  • Zgodność z agregatami prądotwórczymi

  • Dotykowy ekran LCD

  • Wymiana modułu zasilania w każdym trybie pracy (wymiana podczas działania)*

  • Kable bezhalogenowe do skalowalnych i zatwierdzonych do montażu na statkach modeli zasilaczy UPS.

  • Obsługiwane typy baterii: VRLA, litowo-jonowe i NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?