990-91141L-037

配置选项

  • 紧凑设计、高功率密度和模块化结构

  • 单市电或双市电

  • 最多 4+0 台 UPS 组成的并机扩容系统

  • 最多 3+1 台 UPS 组成冗余并机系统

  • 默认背部或底部线缆接入

  • ECO 模式

  • E-变换模式

  • 兼容 EcoStruxure IT

  • 兼容发电机

  • 触屏 LCD

  • 在任何运行模式下更换功率模块 (Live Swap)*

  • 用于可扩展 Marine UPS 型号的无卤电缆。

  • 支持的电池类型:VRLA、锂电池和镍镉电池。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?