990-91141L-018

設定オプション

  • コンパクト設計、高密度技術、モジュール式アーキテクチャ

  • 1系統主電源または2系統主電源

  • 容量を確保するための並列システム用のUPS(最大4+0)

  • 冗長性を確保するための並列システム用のUPS(最大3+1)

  • デフォルトの背面または底面のケーブル入線

  • ECOモード運転

  • eConversionモード

  • EcoStruxure ITとの互換性

  • 発電機との互換性

  • タッチスクリーンLCD

  • 任意の運転モードでのパワーモジュールの交換(ライブスワップ)*

  • 船舶認証済みおよび拡張可能UPSモデル用ハロゲンフリーケーブル。

  • サポートされているバッテリーのタイプ:VRLA、リチウムイオン、NiCd

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?