990-91141L-032

ตัวเลือกการกำหนดค่า

  • การออกแบบที่กะทัดรัด เทคโนโลยีความหนาแน่นสูง และสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์

  • ระบบจ่ายไฟแหล่งจ่ายเดียวหรือระบบจ่ายไฟสองแหล่งจ่าย

  • UPS สูงสุด 4+0 ตู้ในแบบขนานสำหรับความจุ

  • UPS สูงสุด 3+1 ตู้ในแบบขนานสำหรับการทำงานซ้ำ

  • ทางเข้าสายเคเบิลด้านหลังหรือด้านล่าง

  • โหมด ECO

  • โหมด eConversion

  • สามารถทำงานร่วมกับ EcoStruxure IT

  • สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • LCD หน้าจอสัมผัส

  • การเปลี่ยนโมดูลพลังงานในโหมดการทำงานใดๆ (Live Swap)*

  • สายเคเบิลปลอดฮาโลเจนสำหรับ UPS รุ่นที่ได้รับการรับรองทางทะเลและปรับขนาดได้

  • ประเภทแบตเตอรี่ที่รองรับ: VRLA ลิเธียมไอออน และ NiCd

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?