990-91141L-004

Konfigurationsmuligheder

  • Kompakt design, højdensitetsteknologi og modulopbygning

  • Én eller to forsyningskilder

  • Op til 4+0 UPS-enheder i parallel for kapacitet

  • Op til 3+1 UPS-enheder i parallel for redundans

  • Standardkabeladgang bagfra eller nedefra

  • ECO-tilstand

  • eConversion-tilstand

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Generatorkompatibel

  • LCD-berøringsskærm

  • Udskiftning af strømmodul under drift (Live Swap)*

  • Halogenfri kabler til marinecertificerede og skalerbare UPS-modeller.

  • Understøttede batterityper: VRLA, Lithium-ion og NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?