990-91141L-023

Konfigurasjonsalternativer

  • Kompakt design, høy tetthetsteknologi og modulær arkitektur

  • En eller to forsyningskilder

  • Opptil 4+0 UPS-enheter i parallell for kapasitet

  • Opptil 3+1 UPS-enheter i parallell for redundans

  • Standard bakre eller nedre kabelinnføring

  • ECO-modus

  • eConversion-modus

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Kompatibel med generator

  • LCD-berøringsskjerm

  • Utskifting av strømmodul i hvilken som helst driftsmodus (Live Swap)*

  • Halogenfrie kabler for marinesertifiserte og utvidbare UPS-modeller.

  • Støttede batterityper: VRLA, Lithium-ion og NiCd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?