Desmantelamiento o traslado del panel de derivación de mantenimiento en paralelo a una nueva ubicación
- Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores de la aparamenta eléctrica en la posición OFF (abierto).
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores de baterías de la aparamenta eléctrica/solución de batería en la posición OFF (abierta).
- Compruebe que todos los disyuntores aguas arriba se encuentren
en la posición OFF (abierto).
PELIGRO Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoCompruebe que todos los disyuntores aguas arriba se encuentren en la posición OFF (abierto).Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Abra la puerta frontal del panel de derivación de mantenimiento en paralelo.
- Bloquee/etiquete UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 y MBB en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo en la posición OFF (abierto).
- Retire los tornillos y abra la puerta interior en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo.
- Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra
colectora de entrada/derivación, barra colectora de entrada/derivación
del SAI, barra colectora de salida del SAI y barra colectora de carga
antes de continuar.
PELIGRO PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOMida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación, barra colectora de entrada/derivación del SAI, barra colectora de salida del SAI y barra colectora de carga antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Desconecte y retire todos los cables de alimentación del panel de derivación de mantenimiento en paralelo. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR10K30H, Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR40K50H de un sistema SAI 3:1, Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR40K50H de un sistema SAI 3:3, Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR60K120H de un sistema SAI 3:1 o Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR60K120H de un sistema SAI 3:3.
- Desconecte y retire todos los cables de señalización del panel de derivación de mantenimiento en paralelo. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de señalización para SAI Galaxy VS o Conexión de los cables de señalización para Easy UPS 3S y Easy UPS 3M.
- Retire de la pared los cuatro tornillos y el panel de derivación
de mantenimiento en paralelo.
ATENCIÓN Carga muy pesadaGVSBPAR10K30H pesa 35 kg, GVSBPAR40K50H pesa 86 kg y GVSBPAR60K120H pesa 110 kg. Utilice las herramientas adecuadas para levantar con seguridad el panel de derivación de mantenimiento en paralelo.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. - Cierre la puerta interior y fíjela con los tornillos.
- Cierre y bloquee la puerta frontal del panel de derivación de mantenimiento en paralelo.
- Para el transporte:
ADVERTENCIA PELIGRO DE VUELCOPara transportar el panel de derivación de mantenimiento en paralelo, asegúrese de lo siguiente:- el personal encargado del transporte debe tener las habilidades necesarias y haber recibido la formación adecuada;
- utilice las herramientas pertinentes para levantar y transportar el producto de forma segura;
- proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.Requisitos de transporte:
-
Monte el panel de derivación de mantenimiento en paralelo en posición horizontal en el centro de un palé adecuado que tenga las dimensiones mínimas siguientes: 1000 mm x 1200 mm. El palé debe tener capacidad para soportar el peso del panel de derivación de mantenimiento en paralelo (35-110 kg).
-
Monte el panel de derivación de mantenimiento en paralelo en el palé con los medios de fijación adecuados, de forma que soporte vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
-
Es posible reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.
ADVERTENCIA Comportamiento imprevisto del equipoNo levante directamente el panel de derivación de mantenimiento en paralelo con una carretilla elevadora/transpaleta, ya que podría doblarse o dañarse dicho panel.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Siga uno de estos procedimientos:
- Desmonte el panel de derivación de mantenimiento en paralelo, o bien
- Traslade el panel de derivación de mantenimiento en paralelo a una nueva ubicación para instalarlo allí.
- Solo para la instalación del panel de derivación de mantenimiento en paralelo en una nueva ubicación: Siga el manual de instalación para instalar el panel de derivación de mantenimiento en paralelo en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para Galaxy VS o Procedimiento de instalación de Easy UPS 3S y Easy UPS 3M para obtener información general de la instalación. La reinstalación y la puesta en marcha solo las deben efectuar personal cualificado.