990-91216D-017

Smantellamento o spostamento del pannello bypass di manutenzione in parallelo in una nuova posizione

  1. Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
  2. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) degli interruttori nel quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
  3. Eseguire il lockout/tagout di tutti gli interruttori delle batterie nel quadro elettrico/nella soluzione per batterie in posizione OFF (aperta).
  4. Verificare che tutti i sezionatori a monte si trovino in posizione OFF (aperto).
    PERICOLO
    Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
    Verificare che tutti i sezionatori a monte si trovino in posizione OFF (aperto).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  5. Aprire lo sportello anteriore del pannello bypass di manutenzione in parallelo.
  6. Eseguire il lockout/tagout di UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 e MBB nel pannello bypass di manutenzione in parallelo in posizione OFF (aperta).
  7. Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno nel pannello bypass di manutenzione in parallelo.
  8. Prima di continuare, misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso UPS/bypass UPS, sbarra di uscita UPS e sbarra di carico.
    PERICOLO
    PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
    Prima di continuare, misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascuna sbarra di ingresso/bypass, sbarra di ingresso UPS/bypass UPS, sbarra di uscita UPS e sbarra di carico.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

  9. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dal pannello bypass di manutenzione in parallelo. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione a GVSBPAR10K30H, Collegamento dei cavi di alimentazione a GVSBPAR40K50H per un sistema UPS 3:1, Collegamento dei cavi di alimentazione a GVSBPAR40K50H per un sistema UPS 3:3, Collegamento dei cavi di alimentazione a GVSBPAR60K120H per un sistema UPS 3:1, o Collegamento dei cavi di alimentazione a GVSBPAR60K120H per un sistema UPS 3:3.
  10. Scollegare e rimuovere tutti i cavi di segnale dal pannello bypass di manutenzione in parallelo. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di segnale per UPS Galaxy VS, o Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M.
  11. Rimuovere le quattro viti dalla parete e rimuovere il pannello bypass di manutenzione in parallelo dalla parete.
    ATTENZIONE
    Carico pesante
    GVSBPAR10K30H pesa 35 kg, GVSBPAR40K50H pesa 86 kg e GVSBPAR60K120H pesa 110 kg. Utilizzare gli strumenti appropriati per sollevarlo in sicurezza.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  12. Chiudere la porta interna e fissarla con le viti.
  13. Chiudere e bloccare lo sportello anteriore del pannello bypass di manutenzione in parallelo.
  14. Per il trasporto:
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di RIBALTAMENTO
    Per il trasporto del pannello bypass di manutenzione in parallelo assicurarsi che:
    • il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
    • vengano utilizzati gli strumenti appropriati per sollevare e trasportare in sicurezza il prodotto;
    • il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Requisiti di trasporto:

    • Montare il pannello bypass di manutenzione in parallelo in posizione orizzontale al centro di un pallet adeguato con le seguenti dimensioni minime: 1000 mm x 1200 mm. Il pallet deve essere adatto al peso del pannello bypass di manutenzione in parallelo (35-110 kg).

    • Montare il pannello bypass di manutenzione in parallelo sul pallet con mezzi di fissaggio appropriati in grado di resistere alle vibrazioni e agli urti durante il carico, il trasporto e lo scarico.

    • Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.

    AVVERTIMENTO
    Comportamento inaspettato dell'apparecchiatura
    Non sollevare direttamente il pannello bypass di manutenzione in parallelo con un carrello elevatore a forche o un transpallet, poiché potrebbe piegare o danneggiare il pannello bypass di manutenzione in parallelo.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  15. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • Smantellare il pannello di bypass di manutenzione parallelo, OPPURE
    • Spostare il pannello bypass di manutenzione in parallelo in una nuova posizione per installarlo.
  16. Solo per l'installazione del pannello bypass di manutenzione in parallelo in una nuova posizione: Seguire il manuale di installazione per installare il pannello bypass di manutenzione in parallelo nella nuova posizione. Per una panoramica sull'installazione, vedere Procedura di installazione per Galaxy VS o Procedura di installazione per Easy UPS 3S e Easy UPS 3M. La reinstallazione e la messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.