990-91216B-022

De stroomkabels aansluiten op GVSBPAR10K30H

  1. Verbind de PE-kabels met de PE-voedingsrail.
  2. Sluit de ingangskabels van de netvoeding aan.
  3. Sluit de UPS-ingangskabels van de UPS 1 aan.
  4. Sluit de UPS-ingangskabels van de UPS 2 aan.
  5. Sluit de UPS-uitgangskabels van de UPS 1 aan.
  6. Sluit de UPS-uitgangskabels van de UPS 2 aan.
  7. Sluit de belastingskabels aan.
  8. Bevestig de kabels, zoals is weergegeven, met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasters.
QR code for this page

Was dit nuttig?