990-91261D-007

Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση.
  1. Αφαιρέστε τη μονάδα στατικού διακόπτη και την μπροστινή πλάκα και από τα δύο UPS.

    Μπροστινή όψη του UPS

  2. Τοποθετήστε έναν πρόσθετο βοηθητικό διακόπτη (παρέχεται) στον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB και στα δύο UPS.
  3. Σύνδεση των καλωδίων σήματος non-Class 2/non-SELV μεταξύ των δύο UPS.
    1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV (δεν παρέχονται) από τον βοηθητικό διακόπτη τερματικού 21 και 22 στον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB στο UPS 1 στα J6614-5 και J6614-6 στον πίνακα 640-4843 στο UPS 2, όπως φαίνεται.
    2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV (δεν παρέχονται) από τον βοηθητικό διακόπτη τερματικού 21 και 22 στον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης IMB στο UPS 2 στα J6614-5 και J6614-6 στον πίνακα 640-4843 στο UPS 1, όπως φαίνεται.

    Μπροστινή όψη απλοποιημένου παράλληλου συστήματος 1+1

  4. Επανεγκαταστήστε το μπροστινό κάλυμμα και τη μονάδα στατικού διακόπτη και στα δύο UPSs.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;