990-91261E-007

Προετοιμασία για εγκατάσταση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές για καλώδια ή αγωγούς με την πλάκα στυπιοθλίπτη εγκατεστημένη και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
  1. Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα.
  2. Για UPS χωρίς προεγκατεστημένη μονάδα τροφοδοσίας: Εγκατάσταση ερμαρίου τροφοδοσίας:
    1. Αφαιρέστε τη βίδα σε κάθε πλευρά του άδειου ραφιού μονάδας ισχύος.
    2. Σπρώξτε τη μονάδα ισχύος στο ράφι.
    3. Επανατοποθετήστε τη βίδα σε κάθε πλευρά του άδειου ραφιού μονάδας ισχύος.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Βαρύ φορτίο
    Οι μονάδες ισχύος είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.
    • Η μονάδα ισχύος 20 kW ζυγίζει 25 kg (55 lbs).
    • Η μονάδα ισχύος 50 kW ζυγίζει 38 kg (84 lbs).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  3. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα:
    1. Αφαιρέστε τις βίδες και περιστρέψτε το μπροστινό μέρος του επάνω καλύμματος προς τα επάνω.
    2. Σύρετε το επάνω κάλυμμα προς τα πίσω για να το αφαιρέσετε. Οι προεξοχές στην πίσω πλευρά του επάνω καλύμματος πρέπει να αποσυνδεθούν από τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του UPS.
  4. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας. Αποσυνδέστε τους πόλους της μπαταρίας από το μπροστινό μέρος των μονάδων μπαταρίας.
  5. Για εγκατάσταση με ερμάριο παράκαμψης συντήρησης: Αφαιρέστε το δεξί πλαϊνό πίνακα. Ο πλαϊνός πίνακας θα επανατοποθετηθεί στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
  6. Για εγκατάσταση με ένα γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Αφαιρέστε τον αριστερό πλαϊνό πίνακα.
  7. Αφαιρέστε τις πίσω πλάκες στυπιοθλίπτη και τις πίσω πλάκες ψήκτρας από το UPS. Αυτές είναι για τη δρομολόγηση του καλωδίου σήματος.

    Πίσω όψη του UPS

  8. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για εγκατάσταση χωρίς αγωγούς: Επανατοποθετήστε τις πλάκες ψήκτρας.
    • Για εγκατάσταση με αγωγούς: Τρυπήστε μια οπή στις πλάκες στυπιοθλίπτη για αγωγούς, εγκαταστήστε τους αγωγούς και επονεγκαταστήστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη.
  9. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV μέσω της αριστερής πίσω βούρτσας/πλάκας ψήκτρας και στο εσωτερικό του UPS.
  10. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV μέσω της μεσαίας πίσω βούρτσας/πλάκας ψήκτρας και στο εσωτερικό του UPS.
  11. Περάστε τα εξωτερικά καλώδια επικοινωνίας που συνδέονται στο κουτί του ελεγκτή μέσω της δεξιάς πίσω βούρτσας/πλάκας ψήκτρας και μέσω του καναλιού καλωδίων προς τα εμπρός του UPS.

    Πίσω όψη του UPS χωρίς αγωγούς

    Πίσω όψη του UPS με αγωγούς

  12. Αφαιρέστε το κιβώτιο αγωγού από το πίσω μέρος του UPS.
  13. Αφαιρέστε την οπίσθια πλάκα και την πάνω και κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη από το κιβώτιο αγωγού.
  14. Τρυπήστε/ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας/αγωγούς στην πάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), εφόσον ισχύει.
  15. Επανατοποθετήστε την πάνω και κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη στο το κιβώτιο αγωγού.
  16. Τοποθετήστε το κιβώτιο αγωγού στο UPS. Σημειώστε ότι το κιβώτιο αγωγού τοποθετείται στην αντίστροφη θέση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;