990-91261D-022

De IMB-signaalkabels op een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem aansluiten

OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels om voor voldoende isolatie te zorgen.
  1. Verwijder de statische-schakelaarmodule en de voorplaat van beide UPS-eenheden.

    Vooraanzicht van de UPS

  2. Installeer een extra hulpcontact (meegeleverd) op de interne onderhoudsschakelaar (IMB) op beide UPS-eenheden.
  3. Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels tussen de twee UPS-eenheden aan:
    1. Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels (niet meegeleverd) van de hulpcontactaansluiting 21 en 22 in de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in UPS 1 op J6614-5 en J6614-6 op printplaat 640-4843 in UPS 2 aan, zoals afgebeeld.
    2. Sluit de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels (niet meegeleverd) van de hulpcontactaansluiting 21 en 22 in de interne onderhoudsschakelaar (IMB) in UPS 2 op J6614-5 en J6614-6 op printplaat 640-4843 in UPS 1 aan, zoals afgebeeld.

    Vooraanzicht van vereenvoudigd 1 + 1 parallel systeem

  4. Plaats de voorplaat en de statische-schakelaarmodule terug op beide UPS-eenheden.
QR code for this page

Was dit nuttig?