990-91261F-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας στο σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Για να διασφαλιστεί η σωστή κατανομή φορτίου στη λειτουργία παράκαμψης σε ένα παράλληλο σύστημα:
  • Όλα τα καλώδια εξόδου πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος για όλα τα UPS.
  • Όλα τα καλώδια εισόδου πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος για όλα τα UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS είναι προδιαμορφωμένο για σύστημα γείωσης προστασίας TNS. Η εγκατάσταση 3 καλωδίων με χρήση αγωγού σύνδεσης θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ρεύμα διαρροής.
  1. Μόνο για σύστημα γείωσης TN-C/3 καλωδίων: Μετακινήστε τον αγωγό σύνδεσης από τη θέση (A) στη θέση (B) για να συνδέσετε τον αγωγό N στον αγωγό G/PE.

    Πίσω όψη του UPS

  2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας, όπως υποδεικνύεται:
    1. Συνδέστε τα καλώδια αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE.
    2. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου.
    3. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου.
    4. Για εγκατάσταση με ένα απομακρυσμένο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Συνδέστε τα καλώδια DC στους αγωγούς DC.
    5. Για εγκατάσταση με ένα γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Δείτε την ενότητα Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από ένα γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.

    Πίσω όψη του UPS – Σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής

    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Κίνδυνος καταστροφής του εξοπλισμού
    Ελέγξτε τη στερέωση των ωτίδων καλωδίων. Αν οι ωτίδες καλωδίων κινούνται λόγω τραβήγματος των καλωδίων, ο κοχλίας ενδέχεται να χαλαρώσει.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.