990-91261D-018

PBUSケーブルの接続

  1. 付属のPBUS 1(白)およびPBUS 2(赤)のケーブルをUPSコントローラボックスのPBUSポートに接続します。UPSのケーブルチャンネルを通してPBUSケーブルを配線します。

    コントロールボックスの前面図

  2. 未使用のコネクタに終端プラグ(T)を取り付けます。

    3台のUPSを並列に接続したシステムの例

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?