990-91261F-018

Galaxy VS内部バッテリーストリングの搭載数が最大4本のUPS設置

10~50 kW 400 V
20~50 kW 480 V
10~25 kW 208 V

最新情報は、Schneider ElectricのWebサイトをご確認ください

2024年4月

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?