990-91261F-018

設置キットの概要

設置キット0M-88357

部品 用途 ユニット数
USBケーブル
960-0598
Modbusケーブルの接続 1
150オームの抵抗器
110-0151-Z
10
端子コネクタ
730-0532
2

オプションの耐震キットGVSOPT002

部品 用途 ユニット数
ワッシャ付きM8 x 20 mmボルト 耐震アンカーの取り付け(オプション) 12
背面固定用金具
870-97772
1
背面固定用金具
870-31131
1
前面固定用金具
870-31132
1
背面接続プレート
870-31554
隣接製品との設置に使用します。隣接製品の設置マニュアルの手順に従ってください。 1

オプションの並列キットGVSOPT006

0H-9255
部品 用途 ユニット数
PBUS1ケーブル0W6268 PBUSケーブルの接続 1
PBUS2ケーブル0W6267 1
補助スイッチ
540~9255
1+1簡易並列システムのIMB信号線の接続 2
このキットには、本設置に関係のない他のUPSモデルで使用される部品が含まれています。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?