最終設置
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーには、感電やショートの危険性があります。バッテリーを取り扱う際は、以下の注意に従う必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
警告 |
|---|
|
機器損傷の危険
システムが通電可能な状態になってから、バッテリーをシステムに搭載してください。バッテリー搭載から72時間(3日間)以上経過する前に、UPSシステムの電源を入れる必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
|
- 配線ボックスに背面プレートを再度取り付けます。
- 上部カバーを再度取り付けます。
- 耐震固定の場合のみ背面固定金具のブラケットが背面固定用金具に接続されるようにUPSを押し込みます。
- レンチを使用して、UPSの前面と背面の水平調節の脚部を床面に着くまで下げます。水平器を使用してUPSが水平であることを確認します。
- 耐震固定の場合のみUPSの前面の耐震固定用金具を床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。前面固定用金具のブラケットの穴の直径はø18mmです。
- バッテリーブレーカーBBを開(OFF)位置にします。
- 追加のバッテリーモジュールがある場合、それをスロットに押し込みます。ラックを下から順に埋めていきます。
- 追加のバッテリーモジュールのバッテリーモジュールハンドルを下げ、付属のネジを使用してハンドルをラックに固定します。
- バッテリーモジュールの前面にバッテリー端子を接続します。
- UPSにバッテリーカバーを再度取り付けます。
- UPSに前面パネルを再度取り付けます。
危険
警告