990-91263A-028

Процедура близлежащей установки

Шкафы модульных батарей и расположенный рядом ИБП мощностью до 50 кВт

Шкафы модульных батарей и расположенный рядом ИБП мощностью от 50 кВт

  1. Для подготовки ИБП к установке следуйте инструкциям.
  2. Подготовка к установке.
  3. Дополнительно: Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  4. Выполните одно из следующих действий:
  5. Соединение модульных шкафов с батареями.
  6. Выполните одно из следующих действий:
  7. Подключение сигнальных проводов.
  8. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  9. Окончание установки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.