990-91263A-028

Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 50 кВт

УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Для установок с ИБП мощностью более 50 кВт кабели постоянного тока от каждого модульного шкафа с батареями должны быть подключены непосредственно к ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. Для удаленного ИБП:
    1. Подключите кабель защитного заземления и кабели постоянного тока (не входят в комплект) в каждом модульном шкафу с батареями
    2. Проложите кабели защитного заземления и постоянного тока через распределительную коробку в зону силовых кабелей ИБП.
    3. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.

    Модульный шкаф с батареями – вид спереди

  2. Для расположенного рядом ИБП с внешними батареями:
    1. Подключите прилагаемый кабель защитного заземления (0W49449) между модульными шкафами с батареями, как показано на рисунке.

      Два модульных шкафа с батареями – вид спереди

    2. Подсоедините кабель защитного заземления из дополнительного комплекта GVSOPT030 в модульном шкафу с батареями 1 и проложите его по правой стороне в зону силовых кабелей ИБП.
    3. Подсоедините кабели постоянного тока из дополнительного комплекта GVSOPT030 в модульном шкафу с батареями и проложите их по правой стороне в зону силовых кабелей ИБП. Кабели постоянного тока проложены через модульные шкафы с батареями.
    4. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.

    Модульный шкаф с батареями 1 – вид спереди

    Модульный шкаф с батареями – вид сверху

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.