990-91263A-028

Подготовка модульного шкафа с батареями 1 для прокладки сигнальных проводов

  1. Снимите фальш-панели и панели со щетками с задней части модульного шкафа с батареями 1.

    Модульный шкаф с батареями 1 – вид сзади

  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Для установки без изоляционных труб: Установите панели со щетками на место.
    • Для установки с изоляционными трубами: Просверлите отверстие в фальш-панелях для изоляционных труб, установите изоляционные трубы и поставьте фальш-панели на место.

    Модульный шкаф с батареями 1 без изоляционных труб – вид сзади

    Модульный шкаф с батареями 1 с изоляционными трубами – вид сзади

  3. Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через левую фальш-панель в модульный шкаф с батареями 1.
  4. Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через правую фальш-панель в модульный шкаф с батареями 1.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.