990–5914A–011

Akkukatkaisijakaapin painot ja mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
10–80 kW:n akkukatkaisijakaappi 25 650 500 280
100–200 kW:n akkukatkaisijakaappi 35 800 500 280
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?