990-5913E-019

설치 절차

주의: 배터리 뱅크와 UPS 사이의 거리가 200m를 초과해서는 안 됩니다. 더 긴 거리에 대한 설치는 Schneider Electric에 문의하십시오.
  1. 케이블 준비.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
  3. 전원 케이블 연결.
  4. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  5. 최종 설치.
설치 완료 후 일반형 배터리 캐비닛을 이동하거나 해체하려면 일반형 배터리 캐비닛을 해체 또는 새 위치로 이동을 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?