990-5912B-006

Procedimiento de instalación

Sistema unitario: suministro de red simple principal

Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red simple principal

Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

  1. Montaje del panel de derivación de mantenimiento en la pared.
  2. Preparación del panel de derivación de mantenimiento para los cables.
  3. Solo en los países donde se requiere: Retirada del puente del neutro (opcional).
  4. Conexión de los cables de alimentación.
  5. Siga uno de estos procedimientos:
  6. Etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  7. Instalación final.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?