990–5914A–011

Aktivoitumisasetukset

20–80 kW:n akkukatkaisijan aktivoituminen

100–200 kW:n akkukatkaisijan aktivoituminen

UPSin nimellisteho 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1 250 1 250 1 500 1 500
QR code for this page

Auttoiko tämä?