990-5909B-012

Réinstallez le boîtier de câblage

  1. Retirez les panneaux du milieu et arrière de l'armoire de bypass de maintenance. Conservez les écrous pour l'installation du boîtier de câblage.
  2. Retirez les parties défonçables du boîtier de câblage.
  3. Installez le boîtier de câblage sur l'armoire de bypass de maintenance avec les écrous de l'étape 1.
  4. Installez les câbles d'entrée de l'ASI/de dérivation de l'ASI 0W12758 et les câbles de sortie de l'ASI 0W12761 fournis dans le boîtier de câblage.
  5. Installez la plaque arrière sur le boîtier de câblage

    Vue arrière de l'armoire de bypass de maintenance

Code QR pour cette page

Contenu utile ?