990-91263A-032

การเตรียมตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับสายสัญญาณ

  1. ถอดเพลตเข้าสายและแผ่นแปรงออกจากด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

  2. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งแผ่นแปรงกลับเข้าที่
    • สำหรับการติดตั้งที่มีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 แบบไม่มีท่อร้อยสาย

    มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 แบบมีท่อร้อยสาย

  3. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตเข้าสายด้านซ้าย และเข้าไปยังตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
  4. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตเข้าสายด้านขวา และเข้าไปยังตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.