990-91263A-032

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW

ประกาศ
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
สำหรับการติดตั้ง UPS ที่มีพิกัดสูงกว่า 50 kW สายไฟ DC จากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้ต้องเชื่อมต่อใน UPS โดยตรง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  1. สำหรับ UPS ระยะไกล:
    1. เชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC (ไม่มีให้) ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้
    2. เดินสาย PE และสายไฟ DC ออกผ่านท่อร้อยสาย และเข้าสู่บริเวณเดินสายไฟของ UPS
    3. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสำหรับ UPS ระยะไกล

  2. สำหรับ UPS ที่อยู่ติดกันสำหรับแบตเตอรี่ภายนอก:
    1. เชื่อมต่อสาย PE ที่ให้มา (0W49449) ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตามที่แสดง

      มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสองตู้

    2. เชื่อมต่อสาย PE จากชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และเดินสาย PE ผ่านด้านขวาและเข้าสู่บริเวณเดินสายไฟของ UPS
    3. เชื่อมต่อสายไฟ DC จากชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้และเดินสายไฟ DC ผ่านด้านขวาและเข้าสู่บริเวณเดินสายไฟของ UPS สายไฟ DC ที่เดินสายผ่านตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
    4. ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสาย PE และสายไฟ DC ใน UPS

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

    มุมมองด้านบนของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?