990-91263A-025

Przygotowanie modułowej szafy bateryjnej 1 na kable sygnałowe

  1. Zdejmij płyty montażowe i płyty pędzlowe z tyłu modułowej szafy bateryjnej 1.

    Widok z tyłu modułowej szafy bateryjnej 1

  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj płyty pędzlowe.
    • W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.

    Widok z tyłu modułowej szafy bateryjnej 1 bez przepustów kablowych

    Widok z tyłu modułowej szafy bateryjnej 1 z przepustami kablowymi

  3. Poprowadź kable sygnałowe klasy Class 2/SELV przez lewą płytę montażową i do modułowej szafy bateryjnej 1.
  4. Poprowadź kable sygnałowe klasy non-Class 2/non-SELV przez prawą płytę montażową i do modułowej szafy bateryjnej 1.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.