990-91263A-005

Vorbereiten des modularen Batterieschranks 1 für Signalkabel

  1. Entfernen Sie die Montageplatten und die Bürstenplatten von der Rückseite des modularen Batterieschranks 1.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks 1

  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Installation ohne Kabelkanäle: Bringen Sie die Bürstenplatten wieder an.
    • Installation mit Kabelkanälen: Bohren Sie ein Loch für Kabelkanäle in die Montageplatten, installieren Sie Kabelkanäle und bringen Sie die Montageplatten wieder an.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks 1 ohne Kabelkanäle

    Rückansicht des modularen Batterieschranks 1 mit Kabelkanälen

  3. Führen Sie das Class 2/SELV-Signalkabel durch die linke Montageplatte und in den modularen Batterieschrank 1.
  4. Führen Sie das non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die rechte Montageplatte und in den modularen Batterieschrank 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?