990-5909B-006

Conexión de los cables de señalización

  1. Conecte el cable de señalización Class 2/SELV 0W49283 proporcionado a la placa 640-4864 del SAI, como se muestra.

    Sistema con suministro de red simple principal

    Sistema con suministro de red con dos entradas

  2. Conecte el cable de señalización non-Class 2/non-SELV 0W49284 a la placa 640-4843 del SAI, como se muestra.

    Sistema con suministro de red simple principal

    Sistema con suministro de red con dos entradas

  3. Pase los cables de señalización hacia abajo por la canaleta de cables en el lado derecho del SAI hasta el armario de derivación de mantenimiento, por la abertura de entrada de cables.
  4. Conecte los cables de señalización en el punto de conexión de cables en el armario de derivación de mantenimiento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?