990-5909B-012

Raccordement des câbles de signal

  1. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV fournis (0W49283) à la carte 640-4864 dans l'ASI comme indiqué.

    Système à alimentation secteur simple

    Système à alimentation secteur double

  2. Raccordez le câble de signal non-Class 2/non-SELV 0W49284 à la carte 640-4843 dans l'ASI comme indiqué.

    Système à alimentation secteur simple

    Système à alimentation secteur double

  3. Acheminez les câbles de signal à travers le canal du câble situé sur le côté droit de l'ASI et dans l'armoire de bypass de maintenance à travers l'ouverture d'entrée de câble.
  4. Raccordez les câbles de signal au niveau du point de connexion des câbles dans l'armoire de bypass de maintenance.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?