Procedimiento de instalación para entrada de cables por la parte inferior
ADVERTENCIA |
---|
Peligro de vuelco
No retire los soportes de transporte del armario de derivación
de mantenimiento hasta el momento de fijarlo al suelo o de interconectarlo
con el SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Siga las indicaciones del manual del SAI a fin de preparar el sistema para la instalación.
- Preparación del armario de derivación de mantenimiento y el SAI para el cableado.
- Para un sistema con caja de conexión: Instalación de la caja de conexión
- Conexión de los cables de alimentación internos.
- Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
- Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte inferior.
- Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento.
- Conexión de los cables de señal.
- Instalación final.
- Siga el manual de instalación del SAI para conectar los cables de alimentación del armario de derivación de mantenimiento en el SAI y para completar el resto de la instalación del SAI.