990-5850L-022

Benodigde ruimte

Benodigde ruimte voor UPS-eenheden met 1250 kW I/O-behuizing

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor de benodigde ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: Het UPS-systeem kan tegen een muur worden geplaatst; er is geen vereiste voor toegang via de zij- of achterkant.

Benodigde ruimte voor UPS-eenheden met 1500 kW I/O-behuizing

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: Het UPS-systeem kan tegen een muur worden geplaatst; er is geen vereiste voor toegang via de zij- of achterkant.

Vooraanzicht

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?