990-5850M-034

Boşluk ölçüleri

1250 kW G/Ç Kabinli UPS'lerin Boşluk Ölçüleri

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: UPS sistemi bir duvara karşı yerleştirilebilir ve arkadan veya yandan erişim için bir gereksinim bulunmamaktadır.

1500 kW G/Ç Kabinli UPS'lerin Boşluk Ölçüleri

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: UPS sistemi arkadan veya yandan erişim için bir gereksinim olmadan herhangi bir duvara karşı yerleştirilebilir.

Önden Görünüm

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.