990-5850L-022

Systeemoverzicht

Elke Galaxy VX UPS bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een I/O-behuizing voor veldbedrading met de statische schakelaar, een terugvoedingsschakelaar BF2*, en de gebruikersinterface.

  • Een aantal 250 kW-vermogensbehuizingen met de vermogenselektronica.

UPS-eenheden met 1250 kW I/O-behuizing

De 1250 kW I/O-behuizing wordt gebruikt voor UPS-systemen vanaf een minimale configuratie van 500 kW met twee vermogensbehuizingen tot een maximale configuratie van 1250 kW N+1 met zes vermogensbehuizingen. De I/O-behuizing wordt links geplaatst en met twee tot zes vermogensbehuizingen (afhankelijk van de omvang van het systeem) aan de rechterkant. De maximale configuratie wordt hieronder afgebeeld.

UPS-eenheden met 1500 kW I/O-behuizing

De 1500 kW I/O-behuizing wordt gebruikt voor UPS-systemen vanaf een minimale configuratie van 500 kW met twee vermogensbehuizingen tot een maximale configuratie van 1500 kW N+1 met zeven vermogensbehuizingen. De maximale configuratie wordt hieronder afgebeeld.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?