990-5850N-025

Wymagana przestrzeń

Wymagana przestrzeń dla zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie do dodatkowych wymogów w danym państwie.
UWAGA: System UPS może być umieszczony w pozycji pionowej przy ścianie; dostęp z tyłu lub z boku nie jest wymagany.

Wymagana przestrzeń dla zasilaczy UPS z szafą we/wy 1500 kW

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.
UWAGA: System UPS może być umieszczony w pozycji pionowej przy ścianie; dostęp z tyłu lub z boku nie jest wymagany.

Widok z przodu

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.