990-5850M-023

Spesifikasjoner for dreiemoment

ADVARSEL
Fare for elektrisk støt
Alle elektriske tilkoblinger må ha dreiemoment i henhold til denne tabellen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

Boltstørrelse

Dreiemoment

M6

5 Nm

M8

17.5 Nm

M10

30 Nm

M12

50 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?