990-5850N-037

扭矩规格

警告
小心触电
所有电气连接都必须按照此表设置扭矩。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

螺栓规格

扭矩

M6

5 Nm (3.69 lb-ft)

M8

17.5 Nm (12.91 lb-ft)

M10

30 Nm (22 lb-ft)

M12

50 Nm (36.87 lb-ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?