990-5850M-017

Coppie di serraggio

AVVERTIMENTO
Pericolo di scosse elettriche
Tutti i collegamenti elettrici devono essere serrati conformemente a questa tabella.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni dei bulloni

Serraggio

M6

5 Nm

M8

17,5 Nm

M10

30 Nm

M12

50 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?