990-5850M-004

Specifikationer for drejningsmoment

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød
Alle elektriske forbindelser skal tilspændes i henhold til denne tabel.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Boltstørrelse

Drejningsmoment

M6

5 Nm

M8

17,5 Nm

M10

30 Nm

M12

50 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?