990-5850N-023

Systemoversikt

Hver Galaxy VX UPS består av følgende komponenter:

  • Et I/U-kabinett for kabling, som har en statisk kople fra enhet, en frakoplingsenhet for tilbakemating BF2* og brukergrensesnittet.

  • Flere 250 kW strømkabinetter som inneholder strømelektronikk.

UPS-enheter med et 1250 kW I/U-kabinett

1250 kW I/U-kabinettet brukes i UPS-systemer fra en minimumskonfigurasjon på 500 kW med to strømkabinetter til en maksimumskonfigurasjon på 1250 kW N+1 med seks strømkabinetter. I/U-kabinettet plasseres til venstre og to til seks strømkabinetter (avhengig av systemstørrelse) plasseres til høyre. Bildet nedenfor viser maksimumskonfigurasjonen.

UPS-enheter med et 1500 kW I/U-kabinett

1500 kW I/U-kabinettet brukes i UPS-systemer fra en minimumskonfigurasjon på 500 kW med to strømkabinetter til en maksimumskonfigurasjon på 1500 kW N+1 med sju strømkabinetter. Bildet nedenfor viser maksimumskonfigurasjonen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?