Uruchomienie systemu równoległego z trybu pracy z obejściem serwisowym
Użyj tej procedury, aby uruchomić układ równoległy z trybu pracy z obejściem serwisowym z obciążeniem zasilanym przez MBB z otwartymi pozostałymi wyłącznikami.
- Zamknij wyłącznik wejścia układu
UIB.Interfejs wyświetlacza zostanie włączony po ok. 30 sekundach.
- Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz . Zaznacz opcję Dokonaj rozruchu w
obejściu serwisowym i postępuj wg kroków
na ekranie.UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę rozruchu. Zawsze postępuj wg kroków Asystenta rozruchu, które są przypisane do Twojego systemu.
- Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB).
- Zamknij przełącznik zabezpieczenia przed prądem zwrotnym (BF2), jeśli jest obecny i otwarty.
- Zamknij wyłącznik baterii w określonym rozwiązaniu bateryjnym.
- Rozpocznij przejście na bypass statyczny, naciskając
przycisk Przenieś obciążenie do bypassu
statycznego na interfejsie wyświetlacza.
W systemach z kluczem kirk klucz jest zwalniany z zaworu elektromagnetycznego zwalniacza klucza.
Jeśli system UPS nie przechodzi w tryb obejścia statycznego, przejdź do , aby sprawdzić, czy nie istnieją aktywne alarmy, które uniemożliwiają systemowi UPS przejście w tryb obejścia statycznego.
- Zamknij wyłącznik wyjścia układu (UOB).
- Powtórz kroki od 1 do 7 dla pozostałych jednostek UPS w systemie równoległym przed podjęciem dalszych działań.
- W systemach z kluczami kirk wprowadź klucz z elektromagnetycznego zwalniacza klucza do zamka wyłącznika izolacji systemu (SIB) i obróć, aby otworzyć zamek.
- Zamknij wyłącznik izolacji systemu (SIB).
- Otwórz wyłącznik obejścia serwisowego
(MBB).System automatycznie przejdzie do normalnego trybu pracy.
- W systemach z kluczami kirk obróć klucz w zamku
wyłącznika obejścia serwisowego (MBB), aby otworzyć
zamek.Klucz jest zwolniony.
- W systemach z kluczami kirk wprowadź klucz do elektromagnetycznego zwalniacza klucza i obróć go, aby unieruchomić klucz.