990-5452N-031

Uppstart av parallellt system från underhållsbypassdrift

Använd det här förfarandet för att starta ett parallellt system från underhållsbypassdrift med lasten matad via MBB och alla andra frånkopplingsenheter frånslagna.

OBS: Frånkopplingsenheten får endast manövreras när lampan tillhörande frånkopplingsenheten lyser grönt.
  1. Stäng UIB.
    Detta aktiverar bildskärmsgränssnittet efter cirka 30 sekunder.
  2. Från startskärmen på skärmen, välj Control (Kontroll) > Startup Wizard (Startguiden). Välj Startup from Maintenance Bypass (Uppstart från underhållsbypass) och följ de steg som visas på skärmen.
    OBS: Följande är ett generellt uppstartsförfarande. Följ alltid stegen i Startguiden som är specifika för ditt system.
  3. Stäng SSIB.
  4. Stäng växlare för bakströmsskydd (BF2) (om sådan finns) om den är öppen.
  5. Slå till batterifrånkopplingsenheterna i din specifika batteriuppsättning.
  6. Starta övergången till statisk bypass genom att trycka på knappen Transfer Load to static bypass (Överför lasten till statisk bypass) på skärmgränssnittet.

    I system med kirk-nycklar släpps nyckeln från solenoidnyckelenheten.

    Om UPS-systemet inte övergår till statisk bypass, gå till Status > Active Alarms (Aktiva larm) för att se om det finns några aktiva larm som hindrar UPS-systemet från att övergå till statisk bypass.

  7. Stäng UOB.
  8. Upprepa steg 1 till 7 för de återstående UPS-enheterna i parallellsystemet innan du fortsätter.
  9. I system med kirk-nycklar sätter du in nyckeln från magnetventilutlösningsenheten i låset på SIB och vrider för att låsa upp.
  10. Stäng SIB.
  11. Öppna MBB.
    Systemet övergår automatiskt till normal drift.
  12. I system med kirk-nycklar vrider du nyckeln i låset på MBB för att låsa upp.
    Nyckeln släpps.
  13. I system med kirk-nycklar, sätt i nyckeln i solenoidenheten och vrid nyckeln för att få tag i den.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?