Start parallelsystem op fra vedligeholdelsesbypassdrift
Følg denne procedure for at starte et parallelsystem fra vedligeholdelsesbypassdrift, hvor lasten forsynes via MBB og med alle andre afbrydere åbne.
- Luk UIB.Herefter startes skærmgrænsefladen efter ca. 30 sekunder.
- Fra startskærmen vælges . Vælg Opstart fra vedligeholdelsesbypass, og følg vejledningen på skærmen.BEMÆRK: Den følgende startprocedure er en standardprocedure. Du skal altid følge vejledningen i den Opstartsguide, som passer til dit system.
- Luk SSIB.
- Luk kontakten til tilbagekoblingsbeskyttelse (BF2) (hvis der er en), hvis den er åben.
- Luk batteriafbryderne i din specifikke batteriløsning.
- Start overførsel til statisk bypass ved at trykke
på knappen Skift last til statisk bypass på displaygrænsefladen.
I systemer med kirk-nøgler frigives nøglen fra solenoidenheden til nøglefrigivelse.
Hvis UPS-systemet ikke skifter til statisk bypass, skal du gå til for at kontrollere, om der er nogen aktive alarmer, som forhindrer UPS-systemet i at skifte til statisk bypass.
- Luk UOB.
- Gentag trin 1 til 7 for de resterende UPS'er i parallelsystemet, før du fortsætter.
- I systemer med kirk-nøgler skal du sætte nøglen fra solenoidenheden til nøglefrigivelse i låsen på SIB'en og dreje den for at låse op.
- Luk SIB.
- Åbn MBB.Systemet skifter automatisk til normal drift.
- I systemer med kirk-nøgler skal du dreje nøglen
i låsen på MBB'en for at låse op.Nøglen frigives.
- I systemer med kirk-nøgler skal nøglen sættes i solenoidenheden til nøglefrigivelse. Drej for at fastholde nøglen.