990-5452M-025

Przejście systemu równoległego z normalnego trybu pracy do żądanego trybu obejścia statycznego

Tylko administrator może zmienić tryb pracy.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie.
  2. Dotknij przycisk Przenieś do żądanego trybu z obejściem statycznym.
    UWAGA: Jeżeli warunki do wykonania przełączenia nie są spełnione, przycisk będzie wyszarzony.
  3. Upewnij się, że status Tryb pracy systemu zmienił się na Żądany tryb z bypassem statycznym.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?