990-5452N-023

Starte opp parallellsystem fra vedlikeholdsbypassdrift

Bruk denne fremgangsmåten når du skal starte opp et parallellsystem fra vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB og alle andre frakoplingsenheter åpne.

MERK: En frakoplingsenhet skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt.
  1. Lukk UIB.
    Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder.
  2. Fra startskjermen velger du Kontroll > Oppstartsveiviser. Velg Start fra vedlikehold av bypass og følg fremgangsmåten på skjermen.
    MERK: Nedenfor finner du en generell oppstartsprosedyre. Følg alltid trinnene i oppstartsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
  3. Lukk SSIB.
  4. Lukk frakoplingsenheten for tilbakematingsvern (BF2) (hvis aktuelt), hvis den er åpen.
  5. Lukk frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
  6. Start overføring til statisk bypass ved å trykke på knappen Overfør last til statisk bypass på displayet.

    I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet.

    Hvis UPS-systemet ikke overfører til statisk bypass, går du til Status > Aktive alarmer for å se om det finnes aktive alarmer som forhindrer at UPS-systemet overføres til statisk bypass.

  7. Lukk UOB.
  8. Gjenta trinn 1 til 7 for de gjenværende UPS-enhetene i parallellsystemet før du fortsetter.
  9. I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i utløsingsenheten for magnetnøkkelen i låsen på SIB og vrir for å låse opp.
  10. Lukk SIB.
  11. Åpne MBB.
    Systemet overføres automatisk til normal drift.
  12. I systemer med kirk-nøkler vrir du nøkkelen i låsen på MBB for å låse opp.
    Nøkkelen utløses.
  13. I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i utløsingsenheten til magnetnøkkelen og dreier på den for å registrere nøkkelen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?