990-5783K-022

De signaalkabels tussen de I/O-behuizing en de vermogensbehuizingen leiden

OPMERKING: De signaalkabels niet aansluiten. Signaalkabels worden aangesloten door Schneider Electric tijdens de montageservice.

Overzicht van de signaalkabels tussen de vermogensbehuizing en de I/O-behuizing

  1. Verwijder de plaat in de rechterbovenhoek van de I/O-behuizing.
  2. Verwijder de drie platen (a-c) op alle vermogensbehuizingen.
  3. Verwijder alle 0W11379-signaalkabels die op de X0002-aansluitklemmen van alle vermogensbehuizingen zijn aangesloten, en voer deze af.
  4. Leid de signaalkabel die aan de linkerzijde van de I/O-behuizing is aangesloten, naar de X0002-aansluitklem in de vermogensbehuizing aan de linkerzijde van de I/O-behuizing.
  5. Leid de signaalkabel die aan de rechterzijde van de I/O-behuizing is aangesloten, naar de X0002-aansluitklem in de vermogensbehuizing aan de rechterzijde van de I/O-behuizing.
  6. Leid de signaalkabel 0W7819 van 0P6516 aansluitklem J1005 in vermogensbehuizingen 1-3 (aan de linkerzijde van de I/O-behuizing) en in de I/O-behuizing zoals afgebeeld en bevestig de kabel.
  7. Leid de signaalkabel 0W7822 van 0P6516 aansluitklem J1005 in vermogensbehuizing 4 en vermogensbehuizingen 5-6 indien aanwezig (aan de rechterzijde van de I/O-behuizing) en in de I/O-behuizing zoals afgebeeld en bevestig de kabel.
  8. Leid de signaalkabel 0W7827 alleen in redundante systemen van 0P6516 aansluitklem J1005 in vermogensbehuizing 7 en in de I/O-behuizing en bevestig de kabel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?